This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:使用 USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 对为 TPS25751 生成的 binaryfile 进行版本检查。

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587392/tps25751-version-check-in-the-binaryfile-generated-for-tps25751-using-usbcpd-application-customization-tool

器件型号: TPS25751

这是在编程器件可以实现的必要条件 读取并验证 EEPROM 中当前加载的程序版本 然后 如果加载的版本较旧、请执行更新 二进制文件。 还是可以在配置中添加一个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:  

    您可以在寄存器客户使用 (0x06) 中添加自己的自定义版本控制、如下所示:  

    这些字段可通过 GUI 进行配置以及在运行时进行配置。 您的 MCU 可以读取/写入此寄存器以检查版本。 如有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin