This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:软件查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581106/bq25672-software-inquiry

器件型号: BQ25672
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户现在正在考虑 BQ25672 的配置。
他们有以下问题。 您能否提供支持?

________

我们知道、在我们的应用中、可以通过软件写入寄存器、然后通过通信端口传输以更新每个参数来配置各种参数阈值。
数据表第 8.5.1 节“ I²C 寄存器“(地址 0h 至 48h、共 57 个项目)中列出的可调参数是否可调?

此外、关于这些寄存器:
•  您是否有关于如何设置和传输寄存器参数的任何示例代码或参考?
•  将这些参数写入寄存器后、它们是仅在充电开始之前应用、还是在充电操作期间也可以动态更新?

________

 

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    是的、I2C 寄存器是可调参数。  只要定期写入 WD 计时器位以防止到期、或 WD 计时器被禁用并且 VBUS 或 VBAT 不低于其各自的 UVLO 电压、这些寄存器就会保留其写入的值。   

    下面的链接指向此充电器系列的 Linux 驱动程序、该驱动程序配置对关键寄存器的 I2C 写入。

    https://git.ti.com/gitweb?p=ti-analogue-linux-kernel/dmurphy-analogue.git;a=commit;h=75997c21e9dfc0d54b7f774bfb37e6af796ff293

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你。

    只要定期写入 WD 计时器位以防止到期、或禁用 WD 计时器且 VBUS 或 VBAT 不低于其各自的 UVLO 电压、这些寄存器就会保留其写入的值。  [/报价]

    换句话说、除非 WD 计时器位到期、或禁用 WD、并且 VBUS 或 VBAT 不低于 UVLO 电压、否则我们无法在充电期间更改寄存器。 对吗?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    编号  您可以随时更改寄存器。  如果 WD 计时器到期或 VBATS 或 VBAT 降至其各自的值以下、则这些位返回默认值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你。

    如果我们将充电电流设置为 1.6A、  
    如何设置寄存器 ICHG_8:0? 16 万?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    从 BQSTUDIO:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你。

    我们可以通过哪种工具查看此类信息?

    我曾尝试使用  BatteryManagementStudio 、但找不到该信息。

    [引述 userid=“10748" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581106/bq25672-software-inquiry/6108627

    从 BQSTUDIO:

    [/报价]

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    以上是来自使用 BQ2579x BQZ 文件、字段视图、16 位选项卡的 BQSTUDIO。  寄存器视图也将显示适用于 REG0x03 的该图形。

    此致、

    Jeff