This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:独立模式下的 Vout 设置

Guru**** 2815215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586686/bq25758-vout-setup-in-stand-alone-mode

器件型号: BQ25758

大家好。

我在原型设计中使用了 bq25758。 目前、I2C 稳压输出可用于测量和研究活动、但在目标器件中、我想将其用作具有固定输出电压的独立直流/直流转换器。  

输出电压的预设值为 5V、而在目标器件中、该值将固定在 36V 至 60V 之间  

我从数据表中可以了解到、只有一个参数、它不是由外部元件 Vout 直接控制的。 数据表的“输出电压设置“部分完全专用于 I2C。  

那么、问题是:是否可以通过将电阻分压器连接到 IC 的 Vo_SNS 引脚 (#12) 来设置 Vout? 是否会导致 bq25758 的内部冲突(例如 MOSFET 的内部分支)?

提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxim、

    我见过 Vout 上使用的电阻分压器、但未听说过任何问题。 不过、我建议将电阻分压器保持在小于 500k Ω。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Michael。

    会尝试在此处报告。

    如果问题对您(我指的是所有 TI 团队)有利、我就不会关闭此案例、直到我完成使用 IC 的实验。 明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael