This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:使用 UCC28056 进行电流检测

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586968/ucc28056-current-sensing-with-the-ucc28056

器件型号: UCC28056

您好!我有一个采用 Navitas NV6138 的 UCC28056 设计正在开发中。 这是一个集成式 GaN 开关和驱动器级。 它包括一个电流检测引脚、该引脚输出的电流与流经开关的电流成正比。 接地电阻器将此电流转换为电压。  

标准实现方案使用低欧姆值的电流检测电阻器、但是、使用 NV6138 时、它会用相当大的电阻器之一代替该电阻器。

我的意图是围绕这一点设计 RZC 网络、这样 RZC2 将被修改为包含 NV6138 电阻器的值、从而使 RZC 网络的比率保持不变。 由于各种节点上的阻抗、这似乎无法很好地处理似乎会使 OCP 跳闸的振铃/过冲。

在开发过程中、我尝试了各种修改、最终实现了一种配置、其中 ZCD 电压被准确地提供给 UCC28056、但在整个开关周期内电流检测电压保持为零。

UCC28056 数据表意味着该器件使用电流检测数据来确保正常运行、因此我假设这样的配置是不可接受的、尽管如此、一切似乎都正常工作。 输出电压得到正确调节、器件似乎在各种工作模式之间正常转换。 效率符合预期、功率因数也得到正确管理。

这样做的缺点是 OCP 保护功能不起作用、但 NV6138 包含逐周期电流限制。

这样使用 UCC28056 是否有任何缺点? 将 RZC2 的底部直接接地(无电流检测数据)、然后使用 NV6138 来提供 OCP 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    从控制的角度来看、如果 RZC2 的底部直接接地、则不会出现问题、因为 CS 信息仅用于 OCP。 它会在正常运行条件下正常运行、但如果 GaN 驱动器达到 OCP、并在没有该信息的情况下将其关断(对于 UCC28056)、 输出电压将开始降低、从而使补偿器保持导通状态、则可能会出现问题、从而增加导通时间以提供更大的功率。 在此期间、如果 GaN 退出故障状态、则会导致输出电压突然跳变。 最好在设计系统时使控制器首先触发 OCP、然后 GaN 驱动器可以在顶部提供额外的保护。 在这种情况下、如果存在任何故障状态、补偿器将自动调整。

    此致、
    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、非常感谢你给了我一些关于如何解决这个问题的灵感。