This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM365R15:是否可以将 TLVM365R15 用作双向电源?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM365R15, LM5170, LM5171, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585644/tlvm365r15-is-it-possible-to-use-the-tlvm365r15-as-a-bidirectional-power-supply

器件型号: TLVM365R15
主题中讨论的其他器件: LM5170LM5171LM5177

您好、

我 认为 TLVM365R15 是双向电源。
是否有方法可以启用双向?

或者、您的产品系列中是否提供任何双向直流/直流转换器?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimoto、

    感谢您的查询!

    我们会尽快回复您。  

    谢谢。此致、  

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimoto、

    以下是不能将转换器用于双向电源的原因:

    1) 内部加电将产生问题。

    2) 您无法将降压补偿技术用于升压配置。  

    此外、TLVM365R15 不适用于双向功率流。

    是否可以在您的特定系统中使用降压/升压?

    您能否说明您要在什么条件下使用它?

    感谢您的耐心!

    谢谢。此致、  

    南迪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourish、

    感谢您的答复。

    可以使用降压/升压转换器。

    输入电压:12V
    VOUT:5V 或更低
    输出电流:1A

    如果有一个符合上述规格的 IC、我们将其考虑在内。

    谢谢、此致、

    Kyosei Yoshimoto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimoto、  

    我会尽快回复您。  

    谢谢。此致、  

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimoto、

    如果您需要降压/升压双向控制器、可以考虑以下器件:

    LM5170: LM5170 多相双向电流控制器数据表(修订版 B)

    “LM5171: 双通道双向控制器“数据表

    LM5177:LM5177 60V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器数据表(修订版 F)

    您可以在 TI 网站上了解降压/升压产品系列。

    希望这可以解决您的查询!

    谢谢。此致、

    南迪。