This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:测量值

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586478/lm46002-q1-measurements

器件型号: LM46002-Q1
主题中讨论的其他器件: LM46002LM5122

你好

我还有其他测量、但它们与 SW1 和 SW2 网络无关。  到目前为止、您已经掌握了与我的问题相关的所有测量结果。  您从图中辨别的 232kHz Fsw 和 30kHz。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题 Guillermo、

    我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guillermo、

    SW 波形和观察到的开关频率 (~31kHz、而不是预期的 200kHz 至 350kHz) 表明通常由无源元件劣化或元件值不正确引起的问题。 这可能是由于电容器老化、缺少或高 ESR 自举 (CBOOT) 电容器、电感器饱和或反馈/时序电阻器漂移所致。 “弯曲的“SW 节点边缘和低 FSW 与这些原因一致。


    建议的操作:
    •检查 CBOOT 电容器、并使用 LM46002 数据表中推荐的值和类型进行更换。
    •测量并验证输出电感器和电容器的完整性和类型(检查是否存在高 ESR 或电容损耗)。
    •确认您的 RT 电阻器值与根据您的设计预期的频率设置相匹配。
    •探测 VCC、VIN 和 PGOOD/STATUS 引脚、以排除故障/断续运行或欠压问题。
    •在敏感 SW、BOOT 和反馈节点周围回流焊并清洁 PCB。


    将无源器件恢复到数据表值并确认信号完整性很可能会纠正开关频率和 SW 波形行为。
    在进一步调试之前、让客户专注于这些检查并检查结果。

    希望这有所帮助。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    感谢您发送电子邮件。  我将继续这一主题进行本次讨论。  为清楚起见、顶部曲线来自 LM46002Q1、其中曲线波形为曲线、选择了开关电阻器以 350kHz 的频率运行、但所提供的波形的周期为 242kHz、或多或少。  底部曲线来自 LM5122 THATONE、运行频率为 31kHz、但 SW 的形状看起来“良好“。  注意事项 — 它们共用同一个接地平面。

    LM46002 的接地端为零伏、但对于 LM46002Q1 AGND、这意味着–43 是我可以在原理图中看到的所有公共接地端。  这将对 LM46002Q1 的性能有何影响?   

    我希望这些信息能澄清我的曲线、并告诉我它是否会影响您的建议。  谢谢你。 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guillermo

    感谢您的问题。 我们将对其进行研究、然后返回给您

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guillermo

    关键步骤是根据数据表恢复适当的接地参考和元件完整性。 确保 AGND = PGND =系统接地、理想情况下具有低阻抗连续平面。 完成这些校正后、重新确认开关频率和波形形状。 如果问题仍然存在、请查看前面讨论过的其他建议操作、例如元件 ESR、RT 电阻值和 BOOT 电容器类型。

    希望这有所帮助

    谢谢。此致

    Naresh