This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:采用低压电池实现 Harf 桥运行

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586155/lm51772-harf-bridge-operation-with-a-low-voltage-battery

器件型号: LM51772

我计划设计带有低压电池的 USB PD 便携式电池。

电池电压始终小于 5V、USB PD 电压可以为 5V、9V、15V 20V、始终高于电池电压。

有 4 个 MOSFET、Q1、Q2、Q3、Q4、 如应用手册 SDAA068 图 2-2 所示。

当从 V (SYSTEM)=USB 5~20V 充电至 V(存储)=电池<5V 时、Q3 和 Q4 用作降压转换器、Q1 始终导通、Q2 始终关断。

当从 V (STRAGE)=电池< 5V 放电至 V (SYSTEM)= USB 5~20V 时、Q3 和 Q4 用作升压转换器、Q1 导通、Q2 关断。

因此、可以删除 Q1 和 Q2、并且 LO1 和 LO2 可以保持打开状态、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    否、您需要为 LM51772 组装所有开关、因为这是电荷共享电路和启动阶段所必需的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    非常感谢您的快速答复。

    我想确认在启动阶段发生了什么、而电池侧没有 Q1 和 Q2。

    当电路开始充电时、MCU 将 LM51772 控制为降压转换器、从 USB 5V~到电池 2V~。

    Q3 和 Q4 将开始进行降压转换器的开关操作。Q1 始终导通、Q2 始终关断。  Q1 和 Q2 是否也在启动时切换?

    当电路开始放电时、MCU 将 LM51772 控制为反向升压转换器、形成 2V~至 USB 5V~的电池。

    Q3 和 Q4 将开始开关以使升压转换至反向。 Q1 导通、Q2 关断。 Q1 和 Q2 是否也在启动时切换?

    基本上、其他简单降压或升压转换器仅使用 Harf 桥。 因此、我认为 Q1 和 Q2 不会发生任何情况。  

    您能不能告诉我什么是电荷共享电路?

    我将 SW1 连接到 Rs 的 CSA 侧、并在必要时连接 CBOOST1。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    如前所述、控制器将无法正常工作。

    是的、Q1 和 Q2 会进行切换、尤其是在启动之前、BOOT1 上的引导电容器需要充电、以提供 BOOT1 电压。

    在该阶段、Q2 将闭合、Q1 将断开。 然后、Q2 将打开、Q1 将在期间关闭、以开始启动。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您发送编修。

    我知道在启动时、Q1 和 Q2 切换到 VCC2 5V 切换为 C_BOOT1。

    C_BOOT1 充电用作 HO1 输出的 HB1 高侧栅极驱动器电源。  但我没有将 HO1 用于 Q1。

    是否有任何电压检测硬件检测高压侧电源 HB1 的欠压错误? 如果是、控制器将无法工作。

    如果没有、什么因素会阻止控制器在没有 Q1 和 Q2 的情况下运行?

    此外、使用 Q1 和 Q2 时、它们在启动期间仅切换一次、以便为 C_BOOT1 充电。 我认为 C_boot1 绝不会再次充电并很快放电。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    UVLO 电路将观察到 BOOT1 和 BOOT2 电压、如果电压低于定义的电压电平、则会触发故障。

    BOOT1 也用于其他内部电路、并且需要可供使用。

    如前所述、如果没有 2 个降压侧 MSOFET、该器件就无法工作

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的明确答复。 我将使用 Q1 和 Q2。

    我想再次确认。  在启动期间、Q1 和 Q2 仅切换一次、为 C_BOOT1 充电。 然后、C_boot1 永远不会再充电、我担心 C_boot1 将很快放电。 没关系吗? 或 Q1 和 Q2 将再次开关?

    如果 Q1 和 Q2 仅在启动时进行开关、则我将为 Q1 和 Q2 使用低阻抗但速度较慢的 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    如果 LM51772 用于仅升压模式((VIN 始终低于 VOUT、不进入不进入降压/升压模式区域)、则降压侧 MOSFET 仅在启动期间开关。
    因此、它们可以是 Q1 和 Q2 的低阻抗但速度较慢的 MOSFET(降压侧 FET)。

    它还需要设置 FPWM 模式、以避免在轻负载条件下进入 ACM 模式。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    感谢您的慷慨支持。

    此致、