Other Parts Discussed in Thread: LM317
器件型号: LM74502-Q1
主题: LM317 中讨论的其他器件
下面是所使用的电路。 当输入电压为 27.22 时、MOSFET 上的压降随着负载电流为 1A 而增大、O/p 接近 26V、但当负载电流从 10mA 增加到 500mA 时、MOSFET o/p 处的电压在 1A 时降至 23.3V

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM317
器件型号: LM74502-Q1
主题: LM317 中讨论的其他器件
下面是所使用的电路。 当输入电压为 27.22 时、MOSFET 上的压降随着负载电流为 1A 而增大、O/p 接近 26V、但当负载电流从 10mA 增加到 500mA 时、MOSFET o/p 处的电压在 1A 时降至 23.3V

导致 MOSFET 上的压降增加的根本原因是 MOSFET 受到损坏..
我 在 lm317 的 O/p 使用该器件 LM74502QDDFRQ1、以使用外部 MOSFET G05N06S2 为 83mF 电容充电。以前、我在 LM317 的电流限制非常严格、靠近 800mA、电路在..no上正常工作、同时在 LM317 中将电流限制从 800mA 增加到 1.A、MOSFET 现在变得损坏