This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:故障排除与 EVM 设计类似

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1573118/tps23730-troubleshooting-similar-to-evm-design

器件型号: TPS23730

工具/软件:

尊敬的电源管理团队:

我有一位客户已通知此主题。 他们在使用 TPS23730 时会遇到问题。

将其用于预期用途、原理图几乎是 TI 提供的 EVM 的直接副本、但无法实际打开导通 FET 并启动系统。

PD 和 PSE 侧会进行一些谈话并完成分级(对于不同的 CLSA、CLSB 电阻器,波形会有所不同)。  它们甚至可以达到向控制器施加 55V、但看起来导通 FET 从未连接 VSS 和 RTN。   

你对此有什么想法吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的联系。

    在这些情况下、检测和分类波形看起来很好。

    请问这里使用的是什么 PSE 器件?

    而对于波形中的 VIN_FIRECTED 和 POE_GND、它们在哪里进行测量、它们以哪个点为基准?

    为了帮助分析、您能否测量 VIN_firefied 到 PoE_GND 和 ISO_GND 到 PoE_GND 的波形。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用许多不同的 PSE。  (Trendnet TPE-119G1、Trendnet TPE-115GI、TP Link TL-SG108PE)。  在检测和分类阶段、它们的行为非常相似。   我看到的唯一区别是 TP Link 开关仅对<1s 应用 55V、然后重试。  我假设是因为它没有看到 PD 消耗任何电流。  Trendet PoE 注入器无限期地保持通电、但 IC 绝不会使 RTN 和 VSS 短路。

    我刚刚意识到上面的屏幕截图标记错误。  蓝色迹线应标记为 ISO_GND。  所有测量都是相对于桥式整流器输出端的 PoE_GND 进行的。


    上面的蓝色迹线(并在此处重新连接)是 ISO_GND 到 PoE_GND 的测量值。  黄色迹线为 VIN_Recovered 至 PoE_GND。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我是“客户“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    感谢您澄清了波形。

    我将查看详细信息、并在 2 个工作日内回复您。

    谢谢、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:  

    您能否在电路板上检查 TPS23730 的 PPD 引脚(引脚 19)? 我在原理图上找不到该引脚。

    此引脚需要高于 2.5V、以 VSS 为基准、以便导通热插拔 (pass FET)。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表中的建议、这会保持悬空。  当不使用外部非 PoE 电源时、我可以在数据表或 EVM 原理图中找到的所有示例原理图都保持开路状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhining Zhang 你能对此发表评论吗?  如果不使用辅助电源、我是否应该让 PPD 保持打开状态或连接到 VSS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:  

    如果不使用、则可以使 PPD 保持打开状态或绑定到 VSS。

    只是想仔细检查、因为在原理图中找不到该引脚。

    您能否提供 PD 器件的完整原理图?

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    从波形来看、提供完整的 VSS 电压后、RTN-PoE 的电压绝不会下降。

    如果您的 VDD RTN-RTN 电容器 无法在浪涌阶段完全充电、则可能会发生这种情况。  

    您还可以测量 VDD 输入电流和 VCC 电压吗?

    如果我可以检查完整的原理图、这将很有帮助、因为所附图片具有低分辨率。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是分级和开启阶段。  
    -黄色= VDD -> VSS
    -粉色= I_VDD
    -绿色 = VCC -> RTN   

    VCC 绝不会升高电压、这似乎是合理的、因为导通 FET 永远不会闭合。

    另外两个需要注意的设计事项。  我在使用我的 25.5k 检测电阻器检测器件时遇到问题(在规格范围内)。  我注意到、你们的 EVM 使用了 27.4k 电阻器(超出规格)。  我更改为 s7k、现在我没有检测问题。  这有点奇怪、因为它不是基于您自己的数据表的正确值。

    我也看不到正确的分级。  EVM 使用相同的 CLSA/NB 电阻器、我在 EVM 上得到三个短脉冲、但这里只有两个短脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法通过一条消息添加两张图片、因此这是开启期间电压和电流的放大视图。

    我还想补充一点、PoE 电压确实会保持开启状态。  PSE 不会关闭并重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Zhining Zhang 
    我现在注意到这属于 4 级设备、而不是 6 级设备。   选择了 CLSA/CLSB 电阻器、使其应该被识别为 6 级器件。  但它不是出于某种原因。  所有三个分级事件都使用 CLSA 引脚 (CLSB/30R) 进行、并且似乎从未切换到 40mA (CLSB/130R 10mA)、该操作应该在第三个分级事件中进行。  

    EVM 和我的硬件之间的时序是一致的。  我还检查了 DEN 引脚的行为、该行为在 EVM 和我的硬件之间是一致的。  好像是 TPS23730 并不会因为第三次分级事件而切换到 CLSB、所以我们以 4 级器件为例。  对为什么会这样做有什么想法?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用持久性显示的背景跟踪来自我的硬件。  前台/有源布线来自 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、找到了我的问题。  我的 REF 引脚引用 RTN 而不是 VSS。  这会切断内部基准电压、并且不允许 IC 切换到 CLSB。  我现在正在正确分类。  仍有一些功率级事项需要排序、但要取得进展!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    很高兴听到您发现了问题。

    我现在将关闭该主题。

    如果您有更多问题、请随时在此处回复或打开另一个主题。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然有一个问题、那就是为什么您的 EVM 使用 27.4k 电阻器作为 DEN、而不是您的数据表建议的?  该值在我的电路板上也可以更好地工作、但超出了推荐范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:  

    该 EVM 使用 27.4k、因为它在 PD 输入整流器桥中使用 FET。

    PSE 侧的检测依赖于电流测量值、该测量值应在特定范围内。

    FET 电桥的导通电阻将较低、为了确保电流处于适当的值、我们会将电阻增加至 27.4k Ω。

    如果在将 REF 连接到 VSS 后检测是固定的、则不必将其更改为 27.4k Ω。

    此致、

    Zhining