This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:请求配置文件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798EVM, BQSTUDIO, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586080/bq25798evm-request-for-config-file

器件型号: BQ25798EVM
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

您好团队:  

我们计划使用 BQ25798EVM 第三方开发板。
同时使用 BQStudio 、我们无法找到相应的板配置文件。

请提供所需的配置文件  
目前、我们使用的是 BQStudio 版本 1.3.101(内部版本 1)

谢谢  
JYO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyo:

    请参阅 attached.e2e.ti.com/.../8475.Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_BQ25798.bqz。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeff F 

    感谢您共享配置文件。
    但是、我在尝试加载时仍然遇到问题 BQStudio

    请查看附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jyo:

    我没有看到下面的错误。  也许是因为 8475。 在文件名中?  是否可以重命名文件并排除 8475。 或更换。 使用_?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jeff F 

    感谢您的答复  
    将文件名更改为 Charger_1_00-BQ25798.bqz 后、  
    它现在开始工作