This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:TI 替代器件与竞争对手器件的对比。

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61291, TLV61070A, TLV61220, TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584644/tlv61070a-ti-alternative-device-against-the-competitor-device

器件型号: TLV61070A
Thread 中讨论的其他器件: TLV61220、TPS61023 、TPS61291、 TPS61322

大家好:

我的一个客户使用 Torex、XC9148 进行大规模生产。

请介绍针对此器件的任何 TI 替代产品。
我使用 TI 交叉参考工具检查了 TI 器件。
结果是 TLV61070A。
当 EN=L 时、该器件在 VIN 和 VOUT 之间断开连接
当 EN=L 时、XC9148 连接在 VIN 和 VOUT 之间
由于这种功能差异、客户无法使用 TLV61070A。

当 EN=L 时、您是否有任何在 VIN 和 VOUT 之间连接的器件?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请使用 TLV61220 作为替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    非常感谢您的答复。

    但  TLV61220 ISW(开关电流)小于 XC9148。

    您是否有任何具有大约 2.4A(典型值)ISW 功能的器件?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    您可以尝试 TPS61023 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nini

    非常感谢您的答复。

    我认为 TPS61023 ISW 足以满足客户应用的需求。
    但 TPS61023 具有负载断开功能。  
    对于 XC9148、当 EN = L 时、该器件会连接在 VI 和 VOUT 之间
    因此、我们需要添加一个外部二极管或 FET 来替代 XC9148。

    因此、TI 是否没有可替代 XC9148 的升压转换器?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、立即响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikai、

    TPS61291 怎么样? 强制通过? TPS61322? 电流限制是否足够? 顺便说一下,为什么这里需要强制通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    非常感谢您的答复。

    我将向客户介绍 TPS61291。

    在其系统上、XC9148 输出连接到 VCC (MCU=2.3V~3.3V) 和无线模块 (VCC = 3.3V)。
    VIN 为 3.0V 锂离子主电池 (3.0V~2.5V)。
    当 MCU 通过无线模块发送数据时、XC9148 输出 3.3V 电压
    并  在 MCU 不发送任何数据时旁路模式输出 Vin 以节省电池电量。

    如果您有任何适合此操作的设备(TPS61291 除外)、请告诉我。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    非常感谢您的支持。

    此致、
    Kazuya。