This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92380:当 VDDIO/EN=L 时、PWM 信号是否可以输入到 PWM 引脚?

Guru**** 2649965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586096/tps92380-can-pwm-signal-be-input-to-pwm-pin-when-vddio-en-l

器件型号: TPS92380

大家好:

我的一个客户是评估 TPS92380 的新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
根据客户的电源序列、PWM 引脚可能会在 VDDIO/EN 引脚达到 5V 之前达到 5V。
这种情况是否会损坏 TPS92380?
建议运行条件规定最大 PWM 引脚电压为 VDDIO/EN、但绝对最大额定值规定最大 PWM 引脚电压为 5.5V、这与 VDDIO/EN 无关。

如果 PWM 引脚在 VDDIO/EN 引脚达到 5V 之前达到 5V、这是否会损坏 TPS92380?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDIO/EN 引脚为数字 IO 提供电源电压(PWM 和 SYNC 输入)、 当 VDDIO/EN=L 时、如果 PWM 信号输入到 PWM 引脚就不会有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    非常感谢您的迅速答复。

    我可以再问您一个问题吗?

    Q
    了解没有 ESD 保护二极管(钳位二极管)是否正确
    从 PWM 输入引脚到 VDDIO/EN 引脚之间?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我没有得到答案、如果有 ESD 二极管、您可以在 EN 和 PWM 引脚间使用万用表检查 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    非常感谢您的答复很多时间。

     您说过当 VDDIO/EN=L 时、如果 PWM 信号输入到 PWM 引脚、则不会有问题
    但是、我担心如果 PWM 引脚与 VDDIO/EN 引脚之间存在二极管、
    当 PWM = H 且 VDDIO/EN = L 时、电流会流过二极管、二极管可能会损坏。
    此问题是否不正确?

    再次感谢大家、 此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、考虑到实际应用中可能发生的不同序列、在 EN/PWM 引脚间不应有二极管。 您可以参考与 PWM 引脚相同的 SYNC 引脚、器件首先支持 SYNC/PWM 信号、然后再启用 EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    非常感谢您的支持。

    我知道、   如您所述、当 VDDIO/EN=L 时、TPS92380 将 PWM 信号输入到 PWM 引脚并不是问题。

    如果我的理解不正确、您能告诉我吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    非常感谢您的支持。

    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。