This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:步进电机驱动的扩展应用

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577596/uln2003ai-extended-application-of-stepper-motor-drive

器件型号: ULN2003AI

您好的团队、

我的客户使用 ULN2003 来驱动步进电机、目前仅用于全步进和半步进应用。 他们想知道该器件是否可用于微步进、例如 1/4 微步进甚至更多。 您能提供一些见解吗?
 
此外,客户发现,在应用过程中,芯片很容易在电机故障时损坏。 因此、它们打算在 COM 引脚上增加电流检测功能、以保护器件。 我们是否有任何相关的参考设计?

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    这里是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    由于此线程已分配给无效组织、因此对延迟表示歉意。

    看起来像是微步进需要电源电压和 GND 之间的中间电压/电流。 如果正确、则可以通过 PWMing 实现微步进、但 ULN 器件无法调节到电源电压与 GND + VCE、SAT 之间的电压。

    过流检测可通过高侧开关、电流检测电阻器+放大器或限流 LDO/降压转换器来完成。

    谢谢、

    Patrick