This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:关于 Rct (min) Rct (max) 和 TD(无电容,最小值)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3899-Q1, TPS3899, TPS3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586066/tps3899-about-rct-min-rct-max-and-td-no-cap-min

器件型号: TPS3899
主题中讨论的其他部件:TPS3842

你(们)好

我可以计算 TD-sense (min) 或 TD (min) 以及 TD-sense (max) 或 TD (max) 的范围。

我在数据表中找不到 Rct (min) Rct (max) 和 td(无 CAP、min)。

仅限典型值。

TPS3899-Q1 具有可编程检测和复位延迟功能的毫微功耗、精密电压监控器、按钮监视器数据表(修订版 B)

您能告诉我 Rct (min) Rct (max) 和 TD(无上限,分钟)。

谢谢、此致

Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chunli:

    我们不保证  TPS3899 上 RCT 或 Td 的最小值和最大值。 我将查看数据表是否需要更新、以更清晰地说明时序计算。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Herry

    感谢您的快速回答。

    请帮助确认数据表是否已更新。
    [ TPS3899 上 RCT 或 td 的最小值和最大值]

    此外、是否还有其他任何类似 IC 可以清楚地确定其范围?

    谢谢、此致

    Chunli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    数据表尚未发生任何更改、您可以通过点击 TPS3899 页面上的“Product notifications“按钮来订阅 TPS3899 的通知(包括数据表更新):

    TPS3842 是与 TPS3899 类似的器件、它提供了数据表第 7.3.2 和 7.3.3 节中最小和最大检测和复位延迟的计算:

    请注意、电容器的变化也会影响计时精度。

    -亨利