This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:Schametic Review

Guru**** 2814705 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044A, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579987/tusb1044-schametic-review

器件型号: TUSB1044

尊敬的团队:

请帮助查看我们原理图中 TI 器件[TUSB1044RNQR]的应用电路。 这部分原理图的 PDF 也随附在后。

请重点检查在电路连接、参数匹配和保护设计方面是否存在任何问题或优化建议。  

NB8177A_TypeC Redriver_TUSB1044_SCH_1024.pdf 

Damon

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:

    我将在 1 个工作日内完成原理图审阅(由星期一编写)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是原理图审阅

    e2e.ti.com/.../TUSB1044_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_Huaqin_5F00_Firebat_2800_10_5F00_27_5F00_2025_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:  

    感谢您的等待、客户已回复此反馈:

    1.请参阅附件以了解对电路修改建议的答复。 已连接最新电路;请帮助确认是否还有任何其他需要的修改。

    e2e.ti.com/.../NB8177A_5F00_FP7R2_5F00_DDR5_5F00_GN20_5F00_GN21_5F00_V0.1_5F00_1103E-TUSB1044.pdf

    e2e.ti.com/.../TUSB1044_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_Huaqin_5F00_Firebat_2800_10_5F00_27_5F00_2025_29002D002D00_feedback.xlsx

    另外、客户方面还有两个问题:

    问题 1: 转接驱动器和 CPU 在 PD 上共享同一个 PD 组、因此有必要检查转接驱动器在不使用时是否会影响 CPU-I2C 通信、这可能会导致系统关闭?

    问题 2:由于转接驱动器电路设计为与两个 IC 芯片兼容、因此 GPIO 外部上拉设计如下。 请确认是否有任何问题? 谢谢

    TUSB1044RNQR

    GPIO外部上 μ 下拉电阻上件状态 μ V

    含义

    Name

    1.

    VCC

    3.3V

    2.

    UEQ1_A1

    1k 以上

    3.

    CFG0

    悬空

    4.

    CFG1

    悬空

    5.

    交换

    高达 1K

    6.

    VCC

    3.3V

    7.

    SLP_S0#

    高达 1K

    8.

    DIR0

    下降 1K

    9.

    URX2p

    RX2_DP

    10.

    URX2n

    RX2_DN

    11.

    DIR1

    下降 1K

    12

    UTX2p

    Tx2_DP

    13

    UTX2n

    Tx2_DN

    14

    VIO_SEL

    下降 1K

    15

    UTX1n

    TX1_DN

    16

    UTX1p

    TX1_DP

    17

    I2C_EN

    高达 1K

    18

    URX1n

    RX1_DN

    19

    URX1p

    RX1_DP

    20

    VCC

    3.3V

    21

    FLIP_SCL

    高达 2.2K电阻 Ω 至 3.3V_DOWN_LDO

    22

    CTL0_SDA

    高达 2.2K电阻 μ s 至 3.3V_dwon_LDO

    23

    CTL1

    悬空

    24

    AUXp

    AUX_DP

    25

    AUXn

    AUX_DN

    26

    SBU2

    SBU2

    27

    SBU1

    SBU1

    28

    VCC

    3.3V

    29

    DEQ1

    悬空

    30

    DRX1p

    RX1_DP

    31.

    DRX1n

    RX1_DN

    32

    HPDIN

    H下拉 μ s

    33

    DTX1p

    TX1_DP

    34

    DTX1n

    TX1_DN

    35

    UEQ0_A0

    下拉 1K

    36

    DTX2n

    Tx2_DN

    37

    DTX2p

    Tx2_DP

    38

    DEQ0

    悬空

    39

    DRX2n

    RX2_DN

    40

    DRX2p

    RX2_DP

    41.

    GND

    Damon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damon:  

    我会尽快回顾并回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题 1: 转接驱动器和 PD 在 PD 上共享同一个 I2C 组、因此有必要检查转接驱动器在不使用时是否会影响 CPU-I2C 通信、这可能会导致系统关断?

    如果您计划使用 I2C、可点击此处使用 TUSB1044A。 TUSB1044 中存在一个 I2C 错误。  

    TUSB1044 和 TUSB1044A 都是开漏 I2C、这意味着我们需要 PUP 才能使 I2C 正常运行。 最好与 CPU 和 PD 确认 I2C 线路上的 PUP 电阻器不会导致问题。

    问题 2:转接驱动器电路设计为与两个 IC 芯片兼容、因此 GPIO 外部上拉设计如下。 请确认是否有任何问题? 谢谢

    从原理图中可以看出、控制引脚似乎同时具有 PUP 和 PDOWN 选项。 只要每个 GPIO 控制引脚都有 PUP 和 PDOWN 选项、我们就能够调优 TUSB1044。 GPIO 控制引脚的要求如下:

    4 电平控制引脚:

    2 电平控制引脚:
    1K PUP 或 PDOWN

    根据我在图表中看到的内容、提供的引脚满足这些要求。 但是、可能需要进行调优才能使器件正常工作、因为我们可能没有在这里对信号进行适当补偿。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对原理图的关注是:

    VCC 上的旁路电容器:我们建议每个 VCC 连接具有 100nF 的电容、建议使用 1 个 10 μ F 的大容量电容。 这一问题尚未得到解决

    上游连接额外的交流耦合: 我们能否证实这一点?

    CTL0/1/ FLIP:这些引脚通常由 PD 控制。 这是在这里完成的吗?

    AUX 路由:SoC 似乎为 AUX 提供适当的 PUP 和 PDOWN 选项、它通过 TUSB1044 进行路由、然后连接到 PD 控制器。 确保信号路径中只有一个 AUX/SBU 多路复用器。 由于双路多路复用、信号将中断 AUX 通信

    下行端口与 USB Type-C 连接器的连接正常:  

    确保 ESD 钳位电压低于 ABS。 TUSB1044 的最大电压。

    确保路径中的 CMC 额定 USB 通信速率为 10Gbps。