This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:模拟至 PWM

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92621Q1EVM, SN6507, TPS92612-Q1, TPS92629-Q1, TPS92621-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586792/tps92612-q1-analogue-to-pwm

器件型号: TPS92612-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507TPS92629-Q1TPS92621-Q1、TPS92621Q1EVM

您好、我的客户希望 LED (<NTC) 以大约 50kHz 的频率闪烁、并根据模拟电压 (100mA) 改变占空比。

电路的可用空间和可用功率都非常小。

LED 驱动器似乎都使用电感器来提供 LED 电流、而像 SN6507 这样的推挽输出仅降至 100kHz。

我是否缺少可以实现这一目标的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ross、

    它适用于什么应用? 您将向该器件提供哪些输入? 这适用于单通道吗? 是否需要 LED 进行 PWM 或模拟调光?

    TPS92612-Q1 不适合此应用。 PWM 延迟上升和下降时间太长、会将器件限制在 26KHz 以下。

    在 150mA 下运行的 TPS92629-Q1 可以实现 50kHz 输出。 我计算出最大 PWM 为 75kHz。 我通过将 PWM 延迟上升和下降时间与数据表中的当前上升和下降时间相加得出了最大 PWM 时间。 然后、我计算了 此数字在最大 PWM 下的倒数。 该器件支持 PWM 输入高于 10kHz 的模拟调光以及 PWM 调光。

    在 250mA 下运行的 TPS92621-Q1 也可以实现 50kHz 输出。 计算得出的最大 PWM 约为 65kHz。 该器件仅支持 PWM 调光。

    我在 TPS92621Q1EVM 上测试了 50kHz PWM 信号、并能够控制调光。 以如此高的频率进行切换的缺点是、在低亮度下无法进行精细控制。

    我们目前没有任何单通道器件可以接受模拟电压输入并为 LED 输出 PWM 信号。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Nicholas Alexander