Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400
您好电源管理团队:
我的客户无法通过 I2C 总线写入数据闪存值。 有什么建议该怎么做? 我将在此处引用客户:
“我正在从事 bq28z610-R1 的生产测试。 我在读取各种 I2C 命令和 AltEchure 命令时没有出现问题。 我可以读取数据闪存值(0x4000 ~ 0x47FF?)。 但我想知道如何通过 I2C 总线写入数据闪存。 我看不到 TRM 中的说明、显然缺少了一些说明。
这个过程是否在任何地方都有完整的说明? 如果有用、我正在使用 EV2400 适配器。“
谢谢。