This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:TIDA00669 谐振器电容器计算

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00669

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586624/bq51050b-tida00669-calculation-of-resonator-capacitors

器件型号: BQ51050B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00669

您好、

在我们的设计中、我们或多或少复制了参考布局 TIDA00669、因为我们使用了 Wurth 的相同 7.5µH 接收器线圈。 但是、我们的耦合效果不佳、因此我们测量了器件中的电感 L、以调整 C1 和 C2 并获得 9.3µH。  

但是、我注意到 TIDA00669 上 C1 和 C2 的值与数据表中的公式不匹配。 C1 和 C2 是如何计算的? 使用数据表中的公式、C1 约为 316nF、 C2 约为 3400pF。 但它们为 183nF 和 1900pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TIDA-00669 设计似乎已重复使用标准 EVM 中的 C1 和 C2 值。  这适用于 Wurth 7360380103215 线圈 (14.3UH)。

    对于 TIDA-00669 中的 Wurth 760308103206 (Ls 为 9.3uH)、大约 272nF 的 C1 (Cs) 值将是更合适的。  C2 或 (CD) 值 3400pF 也更适合。