This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:电池反向保护

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586603/bq24072-reverse-battery-protection

器件型号: BQ24072

我想将 bq24072 Ic 充电器与未受保护的电池 (Samsung 35e) 配合使用、因此我要包含一个具有两个 n 沟道 MOSFET 的 dw01a、用于提供过充电和过放电保护。

我想保护负载和充电器电路免受电池极性反向的影响、因为这些可以根据用户的需要随时更改

阅读 Analog Devices 文档 我可以看到双 p 沟道 MOSFET 配置。 使用 bq24072 充电器时、这是否是 Texas Instruments 的推荐方法?

我还得到了 TI 推荐的这篇文章、但这只考虑 www.ti.com/.../slva139.pdf 上具有负载和没有充电器的电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    这些是防止电池反向连接的有效方法。 这不是一种通常集成的保护功能、因此我建议在您的应用中使用外部元件来实现。

    此致、

    Alec