This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532EVM-656:电量监测计卡在 32767mA 上且 bqStudio 上的电压读数异常

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27532-G1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586391/bq27532evm-656-gauge-stuck-at-32767-ma-and-abnormal-voltage-reading-on-bqstudio

器件型号: BQ27532EVM-656
Thread 中讨论的其他器件: BQ27532-G1BQSTUDIO、EV2400

您好专家、

我当前正在使用 BQ27532-G1 EVM 一方 bqStudio (v1.3.101) EV2400
我遇到了两个的异常行为 执行电流测量 电压读数 亮度设置。

以下是详细信息:

  1. 平均电流 瞬时电流 两者都保持固定值 32767mA 、连接时立即—它们不会逐渐增加或波动。

  2. 电池电压 显示、但显示 充电状态 (SOC) 且相关值看起来不一致。

  3. 器件处于 UNSEALED 状态 ,但不是完全访问,我怀疑这个问题可能与数据存储器或测量仪表校准有关。

  4. 我已经检查了 I2C 通信是否稳定、器件 ID 读取是否正确。

您能否建议如何恢复正确的测量仪表操作或重新初始化当前测量系统?

如果器件的配置存储器损坏、是否建议执行一种完全复位或重新编程的过程(例如,通过刷写默认的*。srec 映像)?

如果无法通过重新编程来解决问题、我也在考虑 购买新的 BQ27532-G1 EVM 万不得已。
请告诉我这是否是建议的行动方案。

附件是显示当前状态(平均电流= 32767mA、SOC = 38%) 的)的 bqStudio 屏幕截图。

非常感谢您的帮助和指导。

此致、

Soobum Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请尝试在 TI.com 上重新刷写最新固件。  

    此致、  

    Jonny。