This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:每相电流

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583859/tps53681-current-per-phase

器件型号: TPS53681
主题中讨论的其他器件: CSD95490Q5MC

我正在设计一款采用 TPS53681RSBT 和 CSD95490Q5MC 功率级的设计。  稳压器需要在 0.8V 时提供大约 150A 的电流。  需要多少个相位/功率级?  在数据表中、我不清楚如何选择要使用的相位数。  我需要满足+/–17mV 的纹波规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于 CSD95490Q5MC、我建议使用六相来轻松提供 150A 的电流。 我们建议每相使用 30 安培电流、并且具有额外的相位有助于解决瞬态问题以及提高电流。 关于输出纹波、这由输出电容量和调谐参数控制。

    此致、

    -will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    通过另一个 TI 通道、我被告知 TI 不再推荐 CSD95490Q5MC 用于新设计、并且我应切换到 CSD95410。  

    我在 PCB 上没有太多空间、因此节省任何空间都可以得到帮助。  如果我使用 CSD95410、可以使用更少的相位吗?  

    此外、150A 是绝对最大电流。  一个更典型的高电流用例将使用约 110A。

    还有一点、如果 CSD95410 是推荐的替代产品、您能告诉我最新的数据表吗?  TI 网站上的该器件只有机械制图。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    CSD9540Q5MC 仍可用作功率级、但我们推荐使用较新的型号、因为它们更高效并且每相可以提供更大的电流。 CSD95410 可以提供更大的电流、因此可以使用更少的相位。 CSD95410 的建议持续电流为每相 40A、最大值为 90A。 在这种情况下、您可以使用 3 个相位、提供 120A 连续和 270A 最大值。 要查找最新的数据表、请发送电子邮件至:  

    希望这对您有所帮助、

    -will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将 TPS53681RSBT 与 CSD95410 一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS53681 是 CSD95410 的兼容控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。