This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:从输出到输入的反向驱动

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586944/tps2052b-back-drive-from-output-to-input

部件号: TPS2052B

尊敬的团队:

您能否检查 TPS2052BDGNR 的输出引脚是否得到重新的电压、IC 是否能够抑制该电压并将返回驱动至输入电压。
就像我一样、当 HDMI 连接器为 TX 时、使用输出为该连接器供电、但当使用同一引脚作为 RX 引脚时、它将提供 5V 电压、该电压直接连接到 IC 输出引脚。 但是、IC EN 将被拉至低电平、因此 IC 不会有任何输出、但由于它连接到连接器 5V、它将获得电压。 这将导致 IC 出现任何问题、并将该电压反馈至 IC 的输入 5V。

此致、
Irfan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    即使电源关闭、也会存在从 OUT 到 IN 的反向漏电路径。

    如果 VOUT 为 5.5V 且 VIN 为 GND、则泄漏电流将为 0.2uA。  这将是最大值、但也会出现在其他电压下。

    此致、

    Chuck