This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951 C 相、D 占空比不是~50%

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584055/ucc28951-ucc28951-phase-c-d-duty-cycle-is-not-50

器件型号: UCC28951
Thread 中讨论的其他器件: PMP8740

尊敬的 PL 工程师

我使用 UCC28951 来实现 PSFB 转换器。 在我的应用中、

输出电压可在 0~500V 范围内调节。

输入电压为 85~264VAC。

在调试期间、I setup 输入电压为~200VDC 并输出为 130V/0.2A、然后发现 C 相、D PWM 占空比不像我预期的那样~50%。 这是 UCC28951 的错误吗? 如何解决这个问题? 谢谢。

此致、

Bill

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您考虑 TI 产品。

    是否可以用适当的时间标度分享观察到的 A、B、C 和 D PWM 输出波形?

    此外、还提到在哪里探测这些信号?

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我是否还可以知道变压器匝数比? 什么是次级侧累加器配置?

    建议您使用控制器登录页面上提供的 Excel 设计计算器来查看基本设计是否正确。

    如果使用的是电流模式控制、请参阅数据表中的第 6.3.14 节。


    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hemanth

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是图片。 Yell 是 A 相、蓝色是 B 相、绿色是 C 相、粉色是 D 相

    1.探测 UCC28951 的输出 A、B、C、D 相。  

    2.匝数比为 1:1.67。

    3.第二整流器是二极管桥。

    4.我使用 PCM 控制模式。

    我们在此处上传了原理图。

    e2e.ti.com/.../3806.Electrosurgical-Unit-Energy-Platform.pdf

    我已经完成了很多基于 PMP8740 的更新。 主更新如下所示

    1. GaNMOSFET 被用来取代传统的 MOSFET。

    2.控制器置于初级侧,用于简单的辅助电源。

    3、采用了引导程序。

    4、未使用同步整流器

    5、电流检测电阻被用来代替电流互感器,成本低且简单

    前面说的所有这些都是因为我无法使用 Excel 设计文件。

    顺便说一下、我还有一个问题。

    在第 1 页的第一个示意图和图 7-18(第 35 页)、数据表的图 8-3(第 40 页)中、ADEL 全部由 RAHI 连接到 CS。 但在图 8-5 中、ADEL 引脚连接到 VREF 的电阻分压器的中点。 那么、我的问题是我需要遵循哪个原理图?

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我正在查看您的查询、并将返回给您。

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deepak

    你有什么发现吗? 谢谢。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    从您分享的波形可以看出、C 相似乎没有发生 PCM(绿色波形)。 这可能是由于在 CS 引脚上无法获得正确的电流反馈导致的问题。 您能否在相同的测试条件下捕获 CS 引脚波形? I

    此致、

    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deepak

    下面是测试结果。 绿色表示电流检测电阻的电压(0.162 欧姆)、粉色表示 UCC28951 的 D 相。

    请注意:输入电压为 45V、输出电压为~22V/4.5W。 这是一个错误。

    正常运行情况下、输入电压等于 400V。 0~500V 范围内的输出电压可调、输出功率范围为 0~500W。

    我将尝试在低压下使 GaN 以软开关导通/关断状态运行、然后在发生任何潜在故障时将输入电压调节到 400V。 然后、我发现这种情况、无法满足我的预期。   

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    正如我在上一个回复中提到的、电流反馈仅适用于一半的开关、这就是我们看到问题的原因。 该问题可能是由于实现的电流检测网络所致。  在电流反馈中添加失调电压可以解决该问题。 您还可以在向转换器添加负载时检查问题是否得到解决。   

    此致、
    Deepak K