This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:如何配置 UCC28951 的延迟时间?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585689/ucc28951-how-to-configure-delay-time-for-ucc28951

器件型号: UCC28951

尊敬的 PL AE

我的客户在其项目中进行了 UCC28951 设计、他们遇到了以下与 UCC28951 数据表相关的几个问题、需要咨询。

  1. 在简化版应用图(第 1 页)、 图 7-18(第 35 页)、8-3(第 40 页)中、ADEL 引脚由 RAHI 连接到 CS 引脚。 这符合数据表中的所有描述性内容。 但在图 8-5(第 56 页)中、Adel 引脚实际上连接到 VREF。 这是正确的、原因是什么
  2. 在第 46 页中,英飞凌 MOSFET 的部件号是什么? 我检查了 IPP65R190CFD 和几个英飞凌的 650V/20A CoolMOSFET。 输出电容范围为 23~100pF、在 400V 或 100V 中测得。 数据表显示输出电容为 780pF@25V。 此外、还有多个输出电容、例如与时间相关的电容、与能量相关的电容。 我的问题是: 在公式 89 中、应使用哪个电容来计算振荡电路频率?
  3. TI 是否有任何介绍公式 49 和 80 的文档?
  4. TI 是否有任何说明公式 90 的文档(第 52 页)? 另外,方程 90 和方程 131(第 60 页)似乎不完全相同。 我应该用哪一个来决定延迟时间?
  5. 在公式 134(第 61 页)中、CS 的电压是多少? KA=0.0405、根据公式 134、我可以推导出 CS=3.461V 的电压。 这在 CS 范围内:0~2V。 我有任何错误或误解吗?
  6. 对于公式 143(第 65 页)、在我的应用中、输出电压在 0~500V 之间变化。 如何计算我、然后计算 Rsum、RDCHMI?  

非常感谢您的支持。

此致、

Bill