This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:电路设计建议

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM5177, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584995/lm51770-circuit-design-recommendations

部件号: LM51770
主题中讨论的其他器件: LM5177LM5118

尊敬的团队:

请提供完整的设计建议、给定以下设计要求。

电源
标称电压:9~36V (ATC 3540-IP7-4C);电源轨 24V
(ATC 3540-IP7-AI4CR)
启动电压:6V~9V(小于 20 秒)
OCP 和 UVP(超过 37V 时关断)
认知开/关控制和可编程开/关延迟计时器
可用于远程电源开/关控制

ATC 3540-IP7-4C_AI4CR.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    LM51770 在这里非常合适。

    最好先选择 EVM:  

    https://www.ti.com/tool/LM5177EVM-HP

    (注意:此 EVM 仍使用与 LM51770 引脚兼容的 LM5177。 由于性能得到提升、建议在新设计中使用 LM51770。

    为了进行设计优化、我建议使用快速入门计算器:

    LM51770-Quickstart-Calc 计算工具|德州仪器 TI.com

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    应如何设计以下功能?

    启动电压:6V~9V(小于 20 秒)

    LM5177 的功能有点复杂。 您能推荐一款更简单的 IC 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    考虑 20 秒的时间、您还需要使用 6V-9V 作为正常工作电压范围。

    除非您的输出功率低于 70W(这将支持反激式或 SEPIC 设计)、否则您需要使用 4 开关降压/升压控制器。

    如果输出功率低于 150W、您可以使用异步 4 开关降压/升压 (LM5118)。

    如果您的输出功率更高、则像 LM51770 这样的 4 开关降压/升压稳压器是正确的选择。

    我不确定您认为此设计很复杂。 它非常简单易用。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    认知开/关控制和可编程开/关延迟计时器

    可用于远程电源开/关控制

    上述功能是否需要 MCU 控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    真的很抱歉、但我不理解您的问题。

    您能否重新表述并添加更多详细信息?

    此致、

     Stefan