This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:TPSM63603 在 24V ->5V 电源转换器上烧毁

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63602, TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585149/tpsm63603-tpsm63603-burned-out-on-24v---5v-power-converter

部件号: TPSM63603
主题中讨论的其他器件: TPSM63606

基于 TPSM63603RDHR 的电源板在通过 EN/SYNC 引脚以足够长且稳定的 24V 输入电压激活后发生故障。 输出电压为 5V。 这导致了几个烧毁元件、包括输入滤波器(二极管,电感器)、TPSM 和 PCB。 TPSM 的输入级存在短路。 由于供电电路显示没有故障且(使用其他电源时)功能正常、因此输出端没有输出过压。 该电路由 Raspberry Pi 3、关联的 TFT 显示屏和一些传感器组成。 电流消耗约为 0.5A、启动期间短暂的峰值电流高达约 2A。 器件在正常温度和环境条件下工作。 可以安全地排除热量积聚、也可以排除湿气或类似因素的影响。

以下论坛帖子描述了几乎相同的行为(“TPSM63603RDHR 在开机时停止运行“):
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491546/tpsm63603-tpsm63603rdhr-killed-on-power-on

原理图、布局和装配体照片的零件 apip_tpsm63602_20251104.pdf 已重新附加。 然而、在显微镜下、可以清楚地看到 TPSM 外壳膨胀、焊点熔化。

PCB 工程是使用 Altium Designer 17.1 创建的、需要时可以提供。

这些组件由 JLPCB 使用“高级 PCB/PCBA“工艺和 ENIG PCB 表面处理制造。 收到生产批次后,在显微镜下进行随机检查。 所有焊点都是完美无瑕的。 在我们公司进行的最终功能测试(大约 50 个组件)中、也没有任何投诉。 已生产出大量此类组件;但是、在当前生产批次中、使用 TPSM63603RDHR 而不是以前使用的电压转换器是新产品。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线程的一个新增部分是代表我创建的:电感器 L100 有 6 8 µH 而不是 22 µH。

    此致、

    Andreas Schwiegstill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法查看所附的原理图。 您可以尝试重新上传或将其作为图片发布吗?

    此外、损坏是在启动时还是在一段时间后发生?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开 24V/10A DIN 导轨电源时发生损坏。 电源和电路板之间的电缆长度约为 50cm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件输入端出现振铃并超过器件的绝对最大额定值 (TPSM63606 为 40V) 时、通常会发生这种情况。 在这种情况下、无阻尼输入滤波器也可能导致这种情况。 我建议先在 L100 之后的器件输入端使用高 ESR 电解电容器来抑制输入滤波器。 您可能还需要一个 TVS 二极管将输入钳位到 40V 以下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我刚刚对输入滤波器进行了一些 SPICE 仿真、并发现振铃确实比预期强得多。 我将在其中一个受影响的电路板上执行一些“振铃测试“、并随时通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请告诉我。