This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:TPS53622 可与 TPSM831D31 兼容

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53622, TPSM831D31, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586179/tps53622-if-tps53622-can-be-compatible-with-tpsm831d31

器件型号: TPS53622
Thread 中讨论的其他器件: TPSM831D31TPS53681

您好、

我们希望使用 TPS53622 来替换 TPSM831D31、我们仍使用 PMBus 来管理该芯片、主机系统的软件不会改变。

  1. PMBus 地址可以配置为相同吗?
  2. 如果电压限值的寄存器也相同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS53622 和 TPSM831D31 可配置为使用相同的 PMBus 地址。 这些器件还使用相同的寄存器进行电压限制。

    TPS53622 仅支持 2 个 PWM、但 可能无法支持要更换的 TPSM831D31 的两个电源轨、具体取决于您的当前要求。 如果您需要 2 个以上 的 PWM、您可以考虑 TPS53681 具有 8 个 PWM 引脚。 TPS53681 也是 TPSM831D31 在内部使用的同一控制器。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    我们已经测量了原型设计的电流、即 rail1:15A、rail2:1A、因此 具有 2 个 PWM 的 2 个 rails 足以满足我们的需求。

    感谢您的回答!