This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:设计审查

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586269/lm25143-q1-design-review

器件型号: LM25143-Q1

希望对该器件进行设计审查、一些特别关注的主题

工作状态:输入 12V(典型值)、输出 3V3、最大电流负载 24A。

1.我需要 R06022,C06010 和 R06028,C06035 吗?

MOSFET 缓冲器组件 R06012、C06018 和 R06031、C06029 如何选择?

3.选择栅极导通电阻器 R06017、R06023 可以吗?  

该设计用于单输出交错模式、是否需要移除 R06015 并直接连接到 VDDA?

LM25143 设计 review.pdf