This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:使用制造应用对 3 个 UCD9248 器件进行编程

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586451/ucd9248-using-manufacturing-app-to-program-3-ucd9248-devices

器件型号: UCD9248

我有旧的 xml 文件从 Fusion 2.10 和笔记本电脑上有这个 GUI 崩溃. 我们已加载最新版本的 Fusion 7.10.1、找到了一个可用于对器件进行编程的制造 GUI。 我有另一个票证试图让较旧的 xml 文件在较新版本的应用程序中打开,因为这是不工作的,当等待得到解决的图时,我会去这个应用程序路由。  我尝试使用相同的 xml 文件加载到制造应用程序,它说这些是项目文件,它不能加载它们.  
您是否有关于如何使用较旧的 xml 文件加载到制造应用程序的说明? 希望它不涉及首先在最新的 7.10 设计器中打开文件、因为这似乎是一个问题。  
如果我有一个工作板,我可以连接,即使它是由旧的崩溃的笔记本电脑编程吗制造工具有办法从设备拉入程序,并保存到程序到其他板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jason、

    您可以通过以下链接下载最新的 MFR GUI: https://www.ti.com/tool/FUSION_MFR_GUI

    1.启动 MFR GUI、选择“Edit Script“、然后点击“Add Device“以添加您的器件

    2.根据设备信息设置“部件 ID“和“地址“。

    3.点击活动按钮。 如果您有数据闪存文件(TI 推荐)、请选择“Data Flash Download “(数据闪存下载)任务。 选择文件位置、以及是否希望器件固件版本与文件中存储的版本完全匹配。

    4.如果您没有数据闪存文件、但由 Fusion GUI 创建的项目文件 (.xml)、则选择“配置和验证“任务。  

    5.完成后、将 MFR 脚本另存为.xml 文件。

    6.点击“Load Script“选项卡、然后选择上一步中保存的 MFR 脚本。 然后点击“Load"按钮“按钮以加载脚本。

    7.点击“运行脚本“选项卡。 如果脚本有效且找到器件、则“Start"按钮“按钮将启用=>点击“Start"将“将配置下载到器件。

    此致

    Anne NGO