This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82916:未指定 TPSM82916 铁氧体位置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62916, TPSM82916, TPSM82913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586425/tpsm82916-tpsm82916-ferrite-location-not-specified

部件号: TPSM82916
主题中讨论的其他器件: TPS62916TPSM82913

您好:  

我们计划将 TPSM82916VCER 与环路中的铁氧体滤波器配合使用。 数据表布局指南(第 7.4.1 节)中有一条注释说明:

“避免将铁氧体磁珠放置在禁止区域、如图 7-21 所示“。 但是、图 7-21 中没有显示禁止信息。

您能否向我们发送显示禁止项的更正数字? 或提供相关信息、以便我们能够正确地进行布局?

谢谢。
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    禁止区域是指第一组输出电容器和电感器之间的区域、如下图 7-21 所示

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、  

    您参考的注释讨论了铁氧体越近或越远及其对铁氧体滤波的影响。

    • 注意事项中的措辞似乎意味着禁止区域仅延伸到输出电容器之外。
    • 输出电容器和铁氧体之间存在很大且明显的间隙、如图 7-21 所示
    • 此外、还需要说明、只要在电感器和输出电容器之间没有隔离、就可以比禁止距离更近。
    • 布局指南明确指出了一个禁止项、如图所示。

    此外、还有另一个同一系列 PN TPSM8291X 的数据表(集成铁氧体)、其注意事项采用了非常相似的语言(器件可以放置在更靠近器件的位置,如果大幅减少滤波,则进一步避免电磁耦合等)。

    但在该注意事项中、为避免滤波丢失、有一个 8mm 的显式距离。

    所有这些都指向图 7-21 中缺少的禁止项。 您是否确定除了“不在电感器和输出电容器之间“之外、没有任何禁止或限制?

    谢谢。
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    您看到的示例布局来自我们的 EVM。 我们的 EVM 最初专为具有外部电感器和电容器组的 TPS62916 转换器而设计。 铁氧体磁珠放置在其正后面。 为方便起见、开发 TPSM82916 时、铁氧体磁珠的位置保持不变、第一组输出电容器向内移动、形成明显的间隙。  

    在您的情况下、您将在器件之后放置一组 6x-8x 22uF 输出电容器、然后放置铁氧体磁珠。 您会发现、该铁氧体磁珠位置与器件的距离已经 8mm、满足 TPSM82913 数据表中规定的相同条件。 (直接放置在彼此相邻的 4 个 22uF 电容器几乎正好是 8mm)TPSM82913 使用了仅为 3 个 22uF 电容器的较小输出电容器组、因此需要在该数据表中记录这种限制、并提供更具体的信息。  您可以使用相同的 8mm 规格、但如果将铁氧体磁珠放置在建议数量的输出电容器之后、此经验法则也就足够了。  

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    非常感谢您的详细答复。  

    标记