This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088 在空载时不稳定

Guru**** 2813555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585260/lm5088-lm5088-unstable-with-no-load

器件型号: LM5088
主题: LM5148 中讨论的其他器件

你(们)好

我正在使用 LM5088 开发一款直流/直流降压转换器、其输入电压范围为 18V 至 32V、输出电流高达 10A、为 13V。 我使用 TI Webench 计算元件、在 Altium 中设计了 PCB 布局、并组装了一个用于测试的原型。

在 7A 或 10A 负载条件下、它可以在纹波小于 200mV 时正常工作、但当没有负载时、输入电压低于 27V 时、输出显示为 4V 峰峰值纹波。 仅当输入电压高于 27V 时、它才会在空载时保持稳定。

某些电源需要最低负载才能保持稳定。 我使用 250mA 负载进行了测试、并能够在低至 25V 输入下实现稳定运行、但不会接近 18V 最小输入。 但是、250mA 已经很高、应该在小得多的负载下保持稳定。

注意:我用 10µH 电感器替换了 6.8µH 电感器、这使它稍好一些、而使用的 Infineon MOSFET 的 Rds (on) 为 1.1 毫欧。

下面是 Webench 推荐的理想元件以及我在原型设计中使用的实际元件的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ze 你好

    请 VOUT 在空载时使用差分探头捕获 V (BOOT-SW)、V (SW-GND)、V (BOOT-GND) 和电感器电流波形。  

    我认为之所以会导致该问题、是因为 V (BOOT-SW) 在轻负载下放电至低于其 BOOT_UVLO 阈值(典型值为 3V)。 当 V (BOOT-SW)< BOOT-UVLO 阈值时、器件停止开关。

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有差分探头、因此我所做的是将 C6 的值从 82nF 增加到 100nF、200nF 和 1uF。 它做得更好一点、但没有解决问题。 1uF 后、我成功使其在 23V 输入和 40mA 负载下保持稳定、而不是在 25V 下使用 250mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ze 你好。  

    根据您的实验、这个问题看起来是由 V (BOOT-SW) 引起的。 如果您想确认该理论、请仔细尝试。  

    1.打开转换器电源  

    2.通过二极管在 BOOT 和 SW 之间连接 8V 电池。

    如果此 8V 电池完全解决了问题、那么添加虚拟负载就是解决方案。 如果您可以切换控制器、请考虑使用 LM5148 等同步降压控制器。 同步降压转换器不会出现由 V (BOOT-SW) 引起的此类问题。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用二极管和 8V 进行的测试有效、因此我将 Cboot 从 1µF 增大到 22µF、并添加了 20mA 负载 (LED) 以使其在 18V 时稳定。  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢选择 TI。 如果您有任何疑问、请随时与我们联系。
    - EL