This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:是否可以在单个 PCB 上同时使用 BQ76942 和 BQ34Z100 并通过 STM32 等主机控制它们?

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ34Z100, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585376/bq76942-is-it-possible-to-use-both-bq76942-and-bq34z100-on-a-single-pcb-and-control-them-with-a-host-such-as-stm32

器件型号: BQ76942
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ34Z100BQSTUDIO

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们希望使用 BQ76942 和 BQ34Z100 对 6S Lipo 电池进行电池监控、保护和电量监测。 我们无法访问 EV2400、但我们可以使用 MCU 对其进行编程。 是否可以在没有 EV2400 的情况下仅使用 MCU(在同一 PCB 中)对定制 PCB 中的芯片进行所有初始配置和校准?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果不使用 EV2400 具有单独的器件地址、则可以使用单独的 MCU 在与 BQ34z100 相同的 PCB 中对 BQ76942 进行初始配置和校准。 使用 EV2400 时、某些用户在同一 I2C 线路上的两个器件会遇到的问题  和   如 上一篇文章中所述的 bqStudio。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    非常感谢您的确认。

    此致、

    Danilo