This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:内部短路规定

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587544/tps22916-internal-short-provisions

器件型号: TPS22916

您好电源管理团队:

我有一位客户在几种设计中使用了 TPS22916 负载开关。 该器件的电气规格出现了问题。  

在一个应用中、他们将其用作电池供电产品的前端。

TPS22916 是最大 2A 电流时的规格、但如果器件发生内部短路、该器件在这种情况下具有哪些配置会发生什么情况?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    TPS22916 没有任何保护功能。 这是一种简单的负载开关。

    如果发生短路、可能会因电流过大而损坏。

    谢谢

    Amrit