Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E, BQ25628EVM
器件型号: BQ25628E
您好!
我目前正在开发一款使用 BQ25628E 为 RRC1130 4.35V LiPo 电池充电的产品。 VBUS 由 USBC-VBUS 提供 PD、BQ25628E 由 MAX77958 PD 控制器 IC 控制。 配置用于 5V、9V、12V 和 15V 的 PDO、并使用适配器提供的最高功率选项。 原理图中包含充电 IC 本身的相关部分如下所示:

(使用的电感器是 HTEK20161T-1R0MSR)
这个马戏团剂量实际上是有效的。 它以 2A 电流为电池充电、并为系统的其余部分供电。 但是、它似乎存在主要的热问题、BQ25628E 在其中一个测试中达到满 112C(系统其余部分也处于活动状态时的满 2A 充电电流)。 电流消耗约为 0.8A 时输入电压为 15V)。
这款微型电路板的第一个原型迭代也有 BQ25628E、但缺少 PD 支持。 该芯片也存在散热问题、但严重程度要低得多(典型值为 70C-80°C)。 然而、这主要是由布线不良和布线细引起的、所有这些问题在最新版本中都得到了修复 
(第一版原型板,电池充电电流为 2A 时为 12V。) 
(第二个转速板,15V、2A 电池充电电流+系统负载。 VBUS 电源轨上的总电流为 0.8A)。
这两个电路板之间的布局已经发生了显著变化、可更好地散热内层、并降低原始相当细的布线中的损耗。 下面插入了布局的一些图像。 电路板本身采用 4 层堆叠。

(爬虫程序 SIG)

(PWR 层)
(也存在一个统一的 GND 层,但与顶层一起忽略了。)
我完全不知道为什么新电路板的散热性能比旧电路板差。 路线有显著改善,但它的前兆更糟。 我还使用多种电压测试了新电路板、所有测试结果相似。 如果我使用 BQ25628EVM Devkit + MAX77958 Devkit 设置、芯片的温度永远不会高于 52°C。 我的电路板和 Devkit 之间的唯一主要器件差异是电感器、但 EVM 电路板上使用的器件是 EOL。
如果有任何建议或想法导致此问题、我将不胜感激!