This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:浪涌

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587554/tps7a02-inrush

器件型号: TPS7A02

您好:

如果连接到大型输出电容器 220uF、TPS7A02 将如何处理浪涌电流。

输入电压为 4.0V。

我无法针对这种情况运行 PSpice。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinoam:

    我希望它看起来像 22uF 数据表波形、但按比例进行了扩展。

    但我怀疑该器件可以在这么高的输出电容器下工作、因为 22uF 是最大输出电容。

    请参阅建议运行条件底部的脚注:

    本质上、负载和输出电容产生的 RC 滤波器将影响环路增益公式、并且只有一个特定范围的值可以保持稳定。

    此致、

    Gregory Thompson