This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672 连接负载电池期间过热's

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587870/bq25672-bq25672-overheating-during-connecting-load-battery-s

器件型号: BQ25672

尊敬的 TI 专家:

我正在设计使用 BQ25672 电池充电器 IC 的设计。 我遇到 BQ25672 IC 严重过热的情况、具体来说就是在连接电池并尝试充电时。 未连接电池时、IC 保持凉爽。

BQ25672 Layout.pdf— 布局参考

BQ25672 原理图.pdf原理图参考

以下是目前从电路板观察到的情况:

  • 输入电源 (VBUS):  在 5V 时稳定。

  • 内部稳压器 (REGN):  在 5V 时稳定。

  • 充电使能 (CE):  确认启用引脚。

  • 系统输出 (SYS_OUT):  稳定电压为 4.8V。

  • 电池电压 (VBAT): 达到 3.98V(对于 1 节锂离子电池)

连接电池后、BQ25672 IC 会变得非常热、并在几秒钟内连接到电路。

是什么原因导致 BQ25672 IC 在出现这些特定症状时过热

非常感谢您提出的任何见解或潜在原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sridhar:

    在原理图上、如果未使用 shipFET、则 SDRV 的电容器连接到 GND 而不是 BAT。  这可能会导致充电器错误地调节充电电流。

    在布局上、电源引脚 (VBUS、PMID、GND、SYS、BAT) 未连接到足够的覆铜平面和 EVM 等多个层上的覆铜。  此封装使用其引脚进行散热。  此外、我建议至少将一个大容量电容器与 IC 顶部的小 0.1uF 去耦电容器并联。   

    此致、

    Jeff