This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:UC3843 PWM 调试—无 PWM 输出

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585513/uc3843-uc3843-pwm-debugging-no-pwm-output

部件号: UC3843

大家好:
 
我已经进行了基准测试  3 路输出辅助反激式转换器  使用了  UC3843  在应用主高压直流母线之前、我遇到了一个令人费解的路障。
 
目前我所处的领域如下:
    • 供电  VCC = 15V  使用工作台电源(不应用 VBOOST)。
    • 已验证  VREF = 5V 所以 IC 是活的。
    • RT/CT(引脚 4)  显示了清洁度  2V 至 4V 锯齿  —振荡器工作。
    • VFB≈0.5V 、  COMP≈6.5V 、这意味着误差放大器指令要求  最大占空比
    • 我甚至绑定了  VFB 直接接地  (并尝试通过一个电阻器)、以确保它被强制为低电平。
    • 已提起  栅极驱动电阻器 还有 D6 二极管  OUT 上无负载(引脚 6)
    • ISENSE≈0V 所以没有错误的电流限制。
    • 在 A 中交换了  新控制器 IC  —相同的结果:  输出端无 PWM
此时我正在抓我的头。  

所有内容都表明控制器 应该 进行开关、但引脚 6 保持平缓。
 
是否有人在 UC3843 反激式的低电压启动期间看到了这种行为?

非常感谢任何“我曾访问过“的技巧!


2c663de2-ecde-425f-a920-08ffb214d952.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    感谢您提供详细的分步调试程序。 我非常感谢。 我发现该问题是由引脚 6 短路导致的电路板故障引起的。