This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:EVM 用户&'s 指南:UCC217XXQDWEVM-054

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587302/ucc21750-evm-user-s-guide-ucc217xxqdwevm-054

器件型号: UCC21750

尊敬的先生或女士:  

我在 EVM 用户指南 UCC217XXQDWEVM-054 第 16 页上看到了软关断功能停用的图像。 如何在通过短路检测 (DESAT) 仍进行关断的同时停用软关断功能?

哪些隔离式栅极驱动器可实现这一点?

UCC21750DWR 已过时。

您会推荐哪些驱动程序:
具有 PWM 输出的隔离式模拟传感器
与 NTC 进行温度感应?


此致、
Alexey Kratser

SIEB & Meyer 股份公司
Development Power Electronics
第 21 章我是你的女人
21339 Lüneburg /德国
电话:   +49-4131-203-1337
电子邮件:alexey.kratser@sieb-meyer.de

使用 DeepL.com 翻译(免费版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexey:

    使用同相电流缓冲器时、需要添加外部元件来实现 STO、而不是正常关断速度、如下所示。

    CSTO 设置软关断时序、RSTO 将浪涌电流限制为低于内部 FET 的额定电流 (10A)。

    对于您的其他问题、UCC21750 是符合您要求的驱动器。 UCC21750DWR 仍在量产中。 您可通过以下链接下订单。

    UCC21750 |购买 TI 器件|德州仪器 TI.com

    此致、

    Muiz.