This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R1:负电源查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R1, OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587692/tpsm365r1-negative-power-inquire

器件型号: TPSM365R1
主题中讨论的其他器件: OPA4991

您好先生  

我们需要一个+24V、+12V 或+5V 的负电源来连接到 Vout –15V

TPSM365R1 可以做到吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    负载电流是多少?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Niranjan

    用于 OPA4991 负轨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在负输出配置中、最大值为 负载电流降低为 (1+|Vout|/Vin/efficiency) 的倍数。 例如、5V 至–15V 转换支持的最大负载为~Ω 20mA(对于 TPSM365R1、器件额定电流 100mA 和效率假设为 75%)。

    由于 OPA4991 的 IQ 很小、因此应该可以工作

    此致、

    Niranjan