This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951 数据表问题

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586531/ucc28951-ucc28951-datasheet-issues

器件型号: UCC28951

尊敬的 PL AE

我的客户在其项目中进行了 UCC28951 设计、他们遇到了以下与 UCC28951 数据表相关的几个问题、需要咨询。

  1. 在简化版应用图(第 1 页)、 图 7-18(第 35 页)、8-3(第 40 页)中、ADEL 引脚由 RAHI 连接到 CS 引脚。 这符合数据表中的所有描述性内容。 但在图 8-5(第 56 页)中、Adel 引脚实际上连接到 VREF。 这是正确的、原因是什么?
  2. 在第 46 页中,英飞凌 MOSFET 的部件号是什么? 我检查了 IPP65R190CFD 和几个英飞凌的 650V/20A CoolMOSFET。 输出电容范围为 23~100pF、在 400V 或 100V 中测得。 数据表显示输出电容为 780pF@25V。 此外、还有多个输出电容、例如与时间相关的电容、与能量相关的电容。 我的问题是: 在公式 89 中、应使用哪个电容来计算振荡电路频率?
  3. TI 是否有任何介绍公式 49 和 80 的文档?
  4. TI 是否有任何说明公式 90 的文档(第 52 页)? 另外,方程 90 和方程 131(第 60 页)似乎不完全相同。 我应该用哪一个来决定延迟时间?
  5. 在公式 134(第 61 页)中、CS 的电压是多少? KA=0.0405、根据公式 134、我可以推导出 CS=3.461V 的电压。 这在 CS 范围内:0~2V。 我有任何错误或误解吗?
  6. 对于公式 143(第 65 页)、在我的应用中、输出电压在 0~500V 之间变化。 如何计算我、然后计算 Rsum、RDCHMI?  

非常感谢您的支持。

此致、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    请参阅下面的回答。

    1. 如果应用中要求根据您提到的前几张图所示的负载调整死区时间、则需要通过 RAHI 将 ADEL 引脚连接到 CS 引脚。 如果不需要此功能、该引脚可以连接到恒定电压、它将转换为固定的死区时间、而不是根据负载进行调节。这是在您之前提到的最后一张图(图 8-5)中完成的。
    2. 您可以在数据表中为 Coss 在特定电压下选择特定数据点、并使用公式 49 计算平均值
    3. 这些公式是通过拟合 Coss 与 VDS 图的曲线推导得出的  
    4.  请遵循公式 90、公式 131 基于经验数据
    5. 该公式用于计算 给定 TACET 和 CS 电压的 RAB。 换句话说、对于特定负载、所需的延迟是  TASET、并使用您可以计算 RAB 的这些数据生成相应的 CS 电压
    6. 您可以考虑使用最大输出电压进行计算。

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Deepak

    非常感谢您的大力支持! 另一个问题。

    在我的设计中、我没有使用电流互感器来测量总线电流。 我使用电流检测电阻器来检测总线电流。 我是否应该在公式 12(第 28 页)中使 CTRAT=1?

    谢谢。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    是的、由于整个初级电流都流过分流电阻器、因此可以使 CTRAT=1。

    此致、
    Deepak K