Other Parts Discussed in Thread: LM5122
器件型号: LM5122
尊敬的
我使用 LM5122 设计 24V->48V 升压电流。
在我的设计中、有两种设计可满足不同的电源要求。 一个是一个相位、另一个是两个相位。 输入电容器和输出电容器都相同。
软启动电容器为 0.22uF。 根据数据表计算结果、软件启动时间为 13ms。
在轻负载条件下、一相的实际软启动时间约为 12ms、而对于两相、软启动时间约为 25ms。
我有一个问题、在两相设计中、软启动时间是否会翻倍?
希望我能很快收到你的答复,非常感谢。