This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87644Q1EVM:使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 为 DRA821 供电、默认配置是否错误?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579184/lp87644q1evm-powering-dra821-with-tps6594-q1-and-lp8764-q1-wrong-default-configuration

器件型号: LP87644Q1EVM
主题中讨论的其他器件: LP8764-Q1、DRA821、TPS6594-Q1

使用指南中的“使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 为 DRA821 供电“

 

LP8764-Q1 的 GPIO5 在表 5-7 中显示了输入、但 actaul EVM/参考设计 GPIO5 用于为 VPP_EFUSE_1V8 作为输出启用 LDO、这是否在 Doument 中正确描述? 或 NVM 中的执行配置错误?

我们需要使 GPIO5 成为输出? 您能帮助为下一个器件交货做出更改吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    根据用户指南(链接)、GPIO5 是、这是正确的。  我不确定、但根据我的理解、如果使用、则必须在软件中配置该配置、因为不一定要使用该配置。 我可以在内部检查、然后返回给您。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque、

    我们希望使用可在 NVM 中默认配置的器件、我们的 SW 不会重新配置 GPIO 并重新写入 NVM。

    因此、我希望器件从 TI 到我们的制造工厂具有正确的 NVM。

    请确认是否有误、您需要更新文档、并更改发货器件上预配置的 NVM。

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您的澄清。 我还没有得到确认。 我一得到答复就会回到你的身边。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishtiaque、

    是否有任何关于 GPIO5 IO 主题的反馈?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    很抱歉我没有回复。 我已经再次向我们的同事提出了问题、一得到答复、我就会回复您。  

    此致、

    Ishtaique