This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:OVP 期间的电流消耗

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586956/lm5156-q1-current-consumption-during-ovp

器件型号: LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156

我的客户希望在车辆 12V 电池电量低时将 LM5156 用于升压配置。 在正常工作条件下、电池将高于 LM5156 的设定点、比如高于 OVP 阈值、因此器件不应进行开关。 在这种情况下、LM5156 将消耗多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    感谢您的联系。  

    器件的 BIAS 引脚将消耗 550uA 的最大电流:  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mortiz:

    这对我来说是不清楚的。 该规格似乎仍处于开关条件 (VFB = Vref)。 如果器件未进行开关 (VFB >> Vref)、这是否仍然适用?

    谢谢
    Matt Guibord

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    该规格意味着器件未在开关 (Vref)。 在开关条件下、电流消耗会高很多、具体取决于所使用的 MOSFET。

    此致

    Moritz