This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:LM51770 栅极驱动器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM51770-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587078/lm51770-lm51770-gate-driver

部件号: LM51770

你好
我对 LM51770 栅极驱动器的电流供电能力有一个疑问。
它可以提供多少个峰值放大器?
顺便说一下、-Q1 模型的规格指出、它的峰值电流为 2A。
该型号是否具有更高的供应容量?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好?? ??、

    LM51770 和 LM51770-Q1 的峰值电流是相同的。

    此外、LM51770-Q1 数据表的“建议运行条件“中还可以找到一个建议栅极电荷数字、以确保器件能够快速打开和关闭栅极。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Briggtte

    在 LM51770-Q1 80V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器的数据表中:

    如封装上所述

    1 功能

    具有集成自举二极管和自举电压保护功能的・2A 峰值电流逻辑电平栅极驱动器

    它说:这是真的吗?

    此致、

    藤田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fujita、

    是的、这是对的。 很抱歉、我之前给您发送答案时没有查看第一页。

    此致、
    Brigitte