This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23340C2K:通过 C2000 支持 LLC 拓扑

Guru**** 2810755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585495/pmp23340c2k-support-the-llc-topology-by-c2000

器件型号: PMP23340C2K

您好先生

 

我们想将 C2000 用作砖型、其中包含 LLC 1kW、  

是否有任何 EVB 支持具有 48V 输入、12V 输出 1kW 的 LLC 拓扑?

我们可以购买、 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    需要您的支持、谢谢