This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210-Q1:TPS629210-Q1 的输出电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587513/tps629210-q1-output-voltage-for-tps629210-q1

器件型号: TPS629210-Q1

大家好、 我看到了一个类似的论坛、关于使用介于 Rset 值之间的值来获得特定的电压、但没有明确的答案。 我的问题是、我们是否能够在 Rset 至电压图之间使用电阻器并获得不同的输出、并且对输出电压容差确实具有 0.1%的帮助、或者我们是否应该将其保持在 1%的电阻器范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    在数据表中、我们提到了 1%容差。

    除了这些电阻器之外、我们都不支持。

    此致、

    Haseen。