This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:使用 TPS23730 直流/直流控制器开发的电源卡中的 PoE 握手失败

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1586765/tps23730-poe-handshake-failure-in-the-power-card-developed-by-using-tps23730-dc-dc-controller

器件型号: TPS23730

SCH_Schematic1_2025-11-12.pdf 
我们已经使用 TPS23730 直流/直流控制器设计了 PoE 电源卡、但在 PSE-PoE PD 握手阶段、IC 似乎无法正常工作。 我们需要您的支持来确定此握手失败的根本原因。 本文随附了原理图 PDF 以及在 VDD 和 VSS 之间捕获的信号图像、以供您参考。  
510580234-6e063aa9-c516-4671-903c-f1d9d7299bb3.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从波形看来检测失败。

    1.请 DNP R11 和 D2。

    2.对于 R16、请使用 25.5k Ω。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhining:

    感谢您的答复。

    我们仍有问题、详述如下:

    • 我们移除了 LED D2 一个稳定的滤波器、保持电阻 R16 隔离。

      • 结果:开 电路板 2. 、握手成功、但 DC-DC 转换失败。

      • 亮起 电路板 1 和 3 握手本身就完成了 不会 成功。

    • 对于电路板 1 和 3、我们随后将其拆下 R16  一起使用 LED D2、并将其替换为外部电位器。

      • 将外部电阻器调整为~Ω 时、握手成功 25kΩ–28kΩ

    • 要解决的问题:

      1. 为什么 电路板 2. 通过握手、但在直流/直流转换阶段失败?

      2. 为什么会这样做 电路板 1 和 3 使用板载 R16 时、握手失败(但使用 25–28kΩ 范围内的外部电阻器成功)?

    我们感谢您在诊断电路板 2 上的直流 — 直流故障和电路板 1 和 3 上的握手故障方面提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供 VCC 这两种故障情况的 VDD_VSS 和 VDD-PGND 波形?

    此致、

    Zhining