This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923650:高对比度背光驱动器 IC

Guru**** 2639075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655, TPS923654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1585564/tps923650-high-contrast-backlight-driver-ic

部件号: TPS923650
主题中讨论的其他器件: TPS923654

你(们)好

客户希望使用高对比度背光驱动器 IC。 TPS923655 是否适用于笔记本电脑 LCD 背光? 或者还有其他建议吗?

规格如下:

输入 5V 或 9~20V

根据 LCD 规格电流(最大值)输出 16V~34V:低于 500mA

亮度:最大 1000 尼特~1500 尼特、最小 0.7 尼特

PWM 频率:200Hz~1kHz

PWM 宽度:最大 100%(直流)、最小 1.0µs