This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:关于 FRA

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587606/uc2844-about-fra

部件号: UC2844

尊敬的 团队:

我正在评估 UC2844 电源、但有一些问题。  

  1. FRA 测量期间负载的影响:
    输出负载的大小是否会影响 FRA 测量的结果? 如果是、应在什么条件下进行测量? 数据表显示输出极点 (FP1) 和右半平面零点 (fRHPZ) 受 Rout 的影响。 在最坏情况下(最大负载)执行 FRA 是否正确?
  2. 多输出变压器的注意事项:
    对于具有单个初级绕组和多个次级绕组的变压器、在补偿环路设计和稳定性评估中应该考虑什么? 是否应使用所有输出中最严重的负载条件进行评估?
    此外、您能否解释一下多输出变压器中输出 1 和输出 2(次级绕组)之间的操作差异?
  3. 增益裕度评估方法:
    在 FRA 测量期间、相位反转发生在 100kHz 左右、导致多个交叉点。 在这种情况下、如何正确评估增益裕度? 是否应优先考虑最低频率交叉点?
    此外、测得的闭环相位的起点与数据表中所示的起点不同。 造成这种差异的原因可能是什么?
  4. 高频下的相位反转:
    如果在波特图中高于开关频率 (fSW) 的频率下观察到相位反转、是否担心振荡、建议采取哪些对策?
  5. 光耦合器输出端的旁路电容器:
    如果在光耦合器的输出端子之间添加一个旁路电容器(例如 0.1uF)、该电容器连接到误差放大器之后 UC2844 的 FB 引脚、以降低噪声、这是否会影响补偿环路的稳定性?
  6. FRA 测量的目的:
    虽然 FRA 通常用于确认相位裕度、增益裕度并防止振荡/提高稳定性、但它是否也有助于降低纹波噪声?

感谢您的支持。

此致、

Maia