This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2 在四 LED 模式下的 I2C 操作

Guru**** 2812605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583316/bq34z100-r2-bq34z100-r2-i2c-operation-in-four-led-mode

部件号: BQ34Z100-R2

我已搜索数据表、TRM 和论坛、但没有找到此方面的明确答案:
器件处于内部 4 LED 模式时、可以使用 BQ34Z100-R2 I2C 接口吗?  (LED/COMM 寄存器设置为 0x02?

如果是、如何处理多路复用引脚? 如何防止 LED 干扰 I2C 总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下在团队内进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  
    你能给我一个估计需要多长时间才能得到这个问题的答案吗?

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您使用 LED 4 模式、则将使用 I2C 线路来驱动 LED。 您将需要通过 HDQ 与器件通信。

    此致、

    Diego